Renesas Synergy™

FAQ 103978 : [High-performance Embedded Workshop V.4] 最適化リンカの出力するロードモジュールの種類について教えてください。

回答

ELF/DWARF : 業界標準のELF/DWARF2フォーマットです。
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージのバージョン6以降、
H8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージのバージョン4以降で、
本フォーマットをサポートしています。
SYSROF : ルネサス独自のフォーマットです。
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージのバージョン5以前、
H8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージのバージョン3以前で、
使用されていたフォーマットです。
Sタイプ : ROMライタへのデータ入力時に、広く用いられている、
モトローラSタイプ形式のフォーマットです。
HEX : インテルHEX形式のフォーマットです。
バイナリ : ロードモジュールのデータをバイナリ形式で出力します。
(SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ、
H8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ)

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください