Renesas Synergy™

FAQ 1004892 : LK78K4にて以下のリンク・ディレクティブを使用してリンクするとエラーが発生します。

RAM領域の定義に問題があります。78K4では RAMは必ず SFR領域も含む必要があります。
お問い合わせの設定ではその直前までしか定義されておりません。
RAMのサイズを 1100hではなく、1200hに変更してください。
これで F111のエラーが発生、このためにそれ以降の F304エラーが発生していると思われます。

適用製品

UPD784xxx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください