Renesas Synergy™

FAQ 103967 : 未使用領域をnopで埋める方法を教えて下さい。

回答

アセンブラ記述で.AREPEAT(繰り返し展開)を使用することにより、
記述いただく命令数はわずか数行となります。

また、アセンブラですので、リンク時にはアセンブラで、
.SECTION制御命令により、アセンブラプログラムの先頭に絶対アドレスで
該当部(未使用領域)を指定していただくことにより、実現できます。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください