FAQ 1010335 : E1およびE20エミュレータ筐体表面に黒点があります。

回答

E1およびE20エミュレータの筐体は地球に優しい植物性原料のポリ乳酸 (ポリラクチド) が使用されています。
植物性原料使用により、筐体表面に一定基準以下の小さな黒点が存在する場合がありますが、不良品ではありません。

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください