Renesas Synergy™

FAQ 1008226 : 最適化を指定していないのですが、 外部から値が変更される変数に対してvolatile宣言は必要ですか?

回答

外部から値が変更される変数に対しては、volatile宣言をしてください。

volatile宣言がされていないと、最適化を指定していない場合でも変数が最適化されてしまう可能性があります。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください