Renesas Synergy™

FAQ 105055 : 【ROM】  ワンタイムPROM版のCNVss端子を抵抗を介してVss端子に接続しているが、マスクROM版では、この抵抗をどうすればよいか。[2004/11/15]

CNVss端子とVss端子間にノイズ対策用の抵抗を挿入した回路のままマスクROM版に置き換えても、動作上支障ありません。
抵抗は、CNVss端子のできるだけ近くに挿入してください。
また、抵抗を挿入しない場合は、CNVss端子とVss端子の配線は最短にしてください。 (#102157)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください