Renesas Synergy™

FAQ 107391 : SHファミリ用E10A-USBエミュレータを"E10A-USB Emulator" モードで起動する時、正しいIDコードを入力しても、"Key code error!"が表示されます。

Q: 質問

 SHファミリ用E10A-USBエミュレータを"E10A-USB Emulator" モードで起動する時、正しいIDコードを入力しても、"Key code error!"が表示されます。 


A: 回答

  1. このモードで使用する前に、フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)やE10A-USBの”Writing Flash memory”モードでプログラムを書き込んでいないでしょうか。
    IDコードはデバッグ時にのみ有効なものであり、フラッシュ開発ツールキットや”Writing Flash memory”モードでプログラムを書き込んだ場合、IDコードは無効となります。このため、フラッシュ開発ツールキットや”Writing Flash memory”モードでプログラムを書き込んだ後に、”E10A-USB Emulator”モードでIDコードを入力してデバッガを起動すると、 "Key code error!"を表示し、フラッシュメモリの内容を消去して起動を終了します。
    E10A-USB起動時に[ID Code]ダイアログボックスのNew ID codeにチェックを入れて新規にIDコードを入力してください。
  2. 一度でもIDコードの入力を間違えるとフラッシュメモリの内容は全て消去され、IDコードは無効となります。
    そのため、一度IDコードを間違えて入力すると、その後で正しいIDコードを入力しても、「Key code error!」となりE10A-USBは立ち上がりません。
    この場合、[ID Code]ダイアログボックスのNew ID codeにチェックを入れてIDコードを入力し直してください。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください