Renesas Synergy™

FAQ 1008217 : プロローグ/エピローグ・ランタイム呼び出しにするにはどうすればよいですか?

回答

Cコンパイラのオプションで実行速度優先最適化(-Ot)以外を指定すると、 自動的にプロローグ/エピローグ・ランタイム呼び出しになります。
また、オプション(-Xpro_epi_runtime=on/off)により、 意図的にプロローグ/エピローグ・ランタイム呼び出しを指定、抑制することもできます。



PM+からの指定の場合、-Xpro_epi_runtimeオプションは、 コンパイラオプションの設定ダイアログの“出力コード”にあります。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください