Renesas Synergy™

FAQ 107381 : E10A-USBエミュレータ用ユーザインタフェースケーブルを追加購入できますか。

Q: 質問

E10A-USBエミュレータ用ユーザインタフェースケーブルを追加購入できますか。


A: 回答

はい、14pin, 36pin および38pinケーブルを単体で販売しております。各ケーブルの詳細および型名は こちらをご参照ください。
(FAQ 107410 on global site)

 

適用製品

E10A-USB
HS0005KCU01H
HS0005KCU02H
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください