Renesas Synergy™

FAQ 107155 : HEW起動時のDriver Detailsダイアログボックスの Interface、Channelの欄が空欄のまま何も表示されません。

回答

HEW起動時のDriver Detailsダイアログボックスの Interface、Channelの欄が空欄のまま何も表示されない場合、

 

E10A-USBを接続した状態でデバイスマネージャを参照して ドライバがインストールされているか確認してください。 ドライバがインストールされているとデバイスマネージャの画面は下図のようになります。

ド ライバがインストールされていない場合: E10A-USBを再接続してしばらくすると [新しいハードウェアの検索]ウィザードが表示されるので ウィザードに従ってドライバをインストールしてください。 [新しいハードウェアの検索]ウィザードの表示に時間がかかる場合が ありますので、表示されない場合は、表示されるまでお待ちください。

ドライバがインストールされている場合: PCを再起動してHigh-performance Embedded Workshop を起動してください。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください