Renesas Synergy™

FAQ 107015 : E10A-USB使用時に、ユーザがマイコンに内蔵されているユーザブレークコントローラを使用できますか。

Q: 質問

E10A-USB使用時に、ユーザがマイコンに内蔵されているユーザブレークコントローラを使用できますか。


A: 回答

SH2、SH2A、SH7750、H8SXファミリマイコンの場合
(SH7606、SH7618、SH7619は除く)

ユーザブレークコントローラはE10A-USBが使用しているのでユーザが使用することはできません。

上記以外のSHファミリマイコンの場合

ユーザブレークコントローラをユーザが使用することができますが
以下のエミュレータの機能が制限されます。

*Event Condition、パフォーマンス機能、プロファイル機能、 ステップ系コマンド、トレース機能
【注】マイコンによって制限される機能が異なります。

詳細は使用するマイコン用のE10A-USBヘルプファイルを参照してください。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください