Renesas Synergy™

FAQ 106851 : 統合開発環境High-performance Embedded Workshopを V.4.04.00にアップデートしたら起動時に異常終了するようになりました。

Q: 質問

統合開発環境High-performance Embedded Workshopを V.4.04.00にアップデートしたら起動時に異常終了するようになりました。 どうしたらよいでしょうか?


A: 回答

統合開発環境High-performance Embedded Workshopを V.4.04.00にアップデートして起動したとき、 High-performance Embedded Workshopが異常終了する場合があります。

発生条件は以下の通りです。

  1. V.4.04.00にアップデートする前に「ファイルから検索」機能を 使用したことがある。
  2. 「ファイルから検索」ダイアログボックスのディレクトリ プルダウンリストにディレクトリ履歴が5個または9個表示される。

 

以下を実施してください。
V.4.04.00のアップデータで問題が見つかったため、2008年1月21日に改修版であるV.4.04.01を新たにリリースしております。
V.4.04.01にアップデートしてください。V.4.04.01リリースについてはこちらを参照ください。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください