Renesas Synergy™

FAQ 106947 : ターゲットボードをリセットした時の動作について教えてください。

Q: 質問

ターゲットボードをリセットした時の動作について教えてください。 


A: 回答

M16Cファミリ(M32C、M16C/60およびR8C/Tinyシリーズ)および740ファミリの場合は、ブレーク中にターゲットボードをリセット するとE8aエミュレータが制御できなくなる場合がありますので、リセットしないでください。
リセットする場合は必ずHigh-performance Embedded Workshopのコマンドでリセット してください。
RUN中にターゲットボードをリセットした場合、ユーザプログラムはブレークします。

H8ファミリの場合は、ブレーク中はマイコンがリセットを受け付けない仕様になっています。E8aエミュレータが制御できなくなるという事はありません。
RUN中にターゲットボードをリセットした場合、ユーザプログラムはリセットされます。

 

適用製品

E8a
M16Cファミリ(M32C、M16C/60およびR8C/Tinyシリーズ)
740ファミリ
H8ファミリ
High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください