Renesas Synergy™

FAQ 106946 :H8S,H8SXの外部フラッシュメモリ書込み機能を使用しています。 E10A-USB起動時に、External Flash memory setting ダイアログボックス設定を行いOKを押しましたが「Invalid value」というメッセージが出て先に進めません。

回答

エラーが発生した部分がハイライト表示されますので、以下に従って内容を確認してください。

  1. 「ファイル名(F)」がハイライト表示されている場合:
    • 存在していないファイルを選択しています。ファイルを設定し直してください。
  2. 「先頭アドレス(P)」がハイライト表示されている場合:
    • 先頭アドレスと終了アドレスで設定可能な最大容量は4M Byteまでです。4M Byteを超えていないか確認してください。
      例:
      「先頭アドレス(P)」にH'0を入力している場合、「終了アドレス(N)」に入力可能なMAX値はH'3FFFFFです。
  3. 「終了アドレス(N)」がハイライト表示されている場合:
    • 「各ブロックの先頭アドレス(D)」の一番下に入力しているアドレスが「終了アドレス(N)」に入力しているアドレスを超えていないか確認してください。
  4. 「各ブロックの先頭アドレス(D)」がハイライト表示されている場合:
    • 「各ブロックの先頭アドレス(D)」に入力したアドレス数が「ブロック数(C)」に入力したブロック数より少ない可能性がありますので確認してください。
    • 「各ブロックの先頭アドレス(D)」に入力したアドレスが昇順になっていないとエラーになります。昇順に修正してください。

適用製品

E10A-USB

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください