Renesas Synergy™

FAQ 1008142 : リンカ起動時に"_main がない" というエラー・メッセージが表示されます が、どうすればよいですか?

回答

main関数が存在しないプログラムで デフォルトのスタート・アップ・モジュール(crtn.o)をリンクすると、 このようなエラーが表示されます。
crtn.s の最後に、「jarl _main, lp」という行があるためです。

エラーを回避するには、この部分を変更するか、別途スタート・アップ・モジュールを作成して、 それをアセンブル、リンクしてください。

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください