Renesas Synergy™

FAQ 106810 : H8S/TinyシリーズマイコンはE10A-USBエミュレータでデバッグできますか。

Q: 質問

H8S/TinyシリーズマイコンはE10A-USBエミュレータでデバッグできますか。


A: 回答

E10A-USBエミュレータは使用できません。
E8aエミュレータを使用ください。

H8S/Tinyシリーズマイコンのデバッグインタフェースは、H8/300H Tinyと互換性があります。

 

適用製品

E10A-USB
E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください