Renesas Synergy™

FAQ 1008130 : コンパイルできるCソースの行数に上限はありますか?

回答

ありません。
Cコンパイラの仕様としてCソースの行数の上限に関する制限はありませんが、 デバッガにおいてソース・デバッグできる行数に制限があるので、それには注意が必要です。
デバッガにおいてソース・デバッグできる行数については、 デバッガ添付文書の「使用上の注意点」を参照してください。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください