Renesas Synergy™

FAQ 1008126 : 代入文の直後で代入された値が参照されている場合の記述例は?

回答

代入文の直後で、その代入された値が参照されている場合、 参照されている箇所を代入文で置換して1つにまとめます。
これにより、余分なレジスタ転送が削除されてコード・サイズが削減される可能性があります。
ただし、多くの場合ではCコンパイラの最適化によって冗長なレジスタ転送が削除されているため、 コード・サイズは変わりません。

 

変更前   変更後 (2byte減 ※)
    --s;
    if (s == 0) {
        ...
  }
    if (--s == 0) {
        ...
    }


※削減量は例に関するものであり、個々のケースにより異なります。



ソースを変更した結果、出力命令が減少し、高速化もされる場合があります。



ソース変更を行う際には、次のような点に注意してください。

  • ソース変更によりレジスタの使用状況が変わるため、意図しない箇所において、 それまで最適化されずに残っていたレジスタ転送が削除されたり、 逆に、最適化が効かなくなって冗長なレジスタ転送が残ったりする可能性があります。
  • テンポラリ変数を追加することにより、新たなレジスタ変数用レジスタが使用されるようになり、それに伴い、関数の入口/出口でそのレジスタの退避/復帰が追加されることがあります。この場合、退避/復帰のコード分(8バイト)だけコード・サイズが増加します。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください