Renesas Synergy™

FAQ 106730 : プログラムをダウンロードすると、"Can't find flash memory tool file" のエラーメッセージが表示されます。

Q: 質問

プログラムをダウンロードすると、"Can't find flash memory tool file" のエラーメッセージが表示されます。


A: 回答

プログラムのダウンロード先がRAM空間のみである場合、 [Configuration]ダイアログボックスの[Loading flash memory] ページのLoading flash memoryをDisableにする必要があります。
プログラムのダウンロード先が外部FlashROMである場合、 エミュレータソフトウェアのバージョンが古い可能性が考えられます。 エミュレータソフトウェアのバージョンアップを行ってください。

 

適用製品

E10A-USB
R0E0200F0EMU00
R0E0200F1EMU00
R0E0200F2EMU00
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください