Renesas Synergy™

FAQ 106654 : デバッグの設定でのターゲット設定方法

Q: 質問

High-performance Embedded Workshopで、メニュー「デバッグ」を選択すると開く「デバッグの設定」ダイアログで「ターゲット」を設定する際、リストから何を選んでよいかわかりません。

A: 回答

「ターゲット」で選択する”xxxE10A-USB SYSTEM”は、対象マイコン毎に異なります。
間違った選択をした場合、エミュレータ接続時に表示される「CPU Select」ダイアログボックスの「CPU Select」プルダウンメニュ-に対象マイコンを表示しません。

E10A-USB エミュレータ サポートデバイス一覧 jsupportdevice.pdf を参照して選択ください。
jsupportdevice.pdfは、E10A-USBエミュレータソフトウェアのCD-ROMの”Manuals¥Japanese¥E10A-USB_common” フォルダにあります。
また、 ホームページからダウンロードできる最新版にも同梱しています。

 

適用製品

E10A-USB

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください