Renesas Synergy™

FAQ 1002720 : uPD78F0034AのフラッシュROMは何回書き換え可能なのでしょうか?

デバイスのバージョンによって異なります。
「P」規格以降は 20回の書き換えを保証致しております。
なお、この保証は最初の書き込みから 10年間はデータを保証することを示しています。
従って、20回以上書き換えた場合は 10年のデータ保持は保証できません。
なおデータの保持を気にしない場合はこれ以上書き換える事は可能です。
ただしこの場合はデータの保持は保証されません。

適用製品

UPD78003xA
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください