Renesas Synergy™

FAQ 103488 : E10T・E7・E8等のオンチップデバッガを使用した場合、ROMは全て使用できますか?

下記の製品では、オンチップデバッガを御使用の場合、デバッガがROMを4kバイト分占有します。
ご使用頂けるROMサイズは28kバイトとなります。
(H8/38024F, H8/38004F, H8/38104F, H8/38124F)

下記の製品では、オンチップデバッガを御使用の場合、デバッガがROMを3.5kバイト分占有してしまいます。
(H8/38327F、H8/38347F)

下記の製品では、オンチップデバッガを御使用の場合でも、デバッガはユーザROM領域を占有しません。
(H8/38002F、H8/38102F、H8/38122F、H8/38324F、H8/38344F、H8/38602RF)

下記の製品では、オンチップデバッガ用ROM領域(4kバイト)を持っているため、ユーザROM領域として48Kbyteを使用可能です。
(H8/38076RF、H8/38086RF)

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください