FAQ 105098 : ブートプログラムで使用する内蔵RAM領域について教えてください。 [2003/05/28]

ブートプログラムでは、内蔵RAM領域先頭16KBを使用し、スタック・変数領域・ ファームウェアプログラム格納用に割り当てます。したがって、16KB以上のRAMを内蔵している場合は、残りのRAM領域が未使用領域となります。シリ アルインタフェース やJTAG(SDI)のみを使用した場合の未使用領域については、図1をご参照ください。

※注意事項
ブー トプログラムでシリアルインタフェース のダウンロードコマンドを使用する場合、ダウンロードされるプログラムは、内蔵RAM領域のH'0080 4800番地を先頭に配置されます。そのため、ダウンロードするプログラムのデータサイズによっては、未使用領域が縮小されます。

図1. ブートプログラムでの内蔵RAMメモリマップ

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください