Renesas Synergy™

FAQ 1005631 : IEバスのuPD72042Bのデータシートの6.1節に「通信フラグ」一覧がありますが、通信フラグとは何でしょうか?

データシートの6章はuPD72042Bを制御する「マイクロコンピュータの処理フロー例」で、この例の中で、メイン・ルーチンと割り込みルーチン間の通信フラグ(引数またはグローバル変数として定義するもの)を一例として名称を付けたものです。

 

適用製品

産業用ネットワーク
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください