Renesas Synergy™

FAQ 106652 : SCIFループバックテストでブレーク動作の確認は可能ですか?

ループバックテストでは、ブレーク動作の確認はできません。
ループバックテスト時は、SCIFモジュール内部で送信信号ラインと受信信号ラインを接続するため、端子からブレーク動作の確認をすることができません。
ブレーク動作の確認は、デバイスのTXD/RXD端子を直結することによって行なってください。

適用製品

SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください