Renesas Synergy™

FAQ 103646 : FIFO内蔵シリアルIO(SIOF)を、調歩同期式シリアルとして使用することは可能ですか?

FIFO内蔵シリアルIO(SIOF)を、調歩同期式シリアルとして使用することはできません。

調歩同期式シリアルを使用される場合は、FIFO内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF)またはシリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)をご使用ください。

適用製品

SH7710
SH7619
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください