Renesas Synergy™

FAQ 106648 : E8aを使用してH8S、H8SXやSHマイコンのデバッグは可能ですか。

Q: 質問

E8aを使用してH8S、H8SXやSHマイコンのデバッグは可能ですか。 


A: 回答

これらのファミリでE8aでサポートしているのはH8SファミリのH8S/Tinyシリーズのみです。

それ以外のシリーズのH8S、H8SXやSHファミリマイコンをE8aでデバッグすることはできません。 H8S、H8SXやSHマイコンの品種によっては、オンチップデバッギングエミュレータ E10A-USBを使用できる場合があります。 E10A-USBのサポートマイコンをご確認の上、使用ください。

 

適用製品

E8a
E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください