Renesas Synergy™

FAQ 106643 : E10A-USBを起動すると "firmware is incorrect"と表示されます

Q: 質問

E10A-USBのライセンスツールを購入し、WindowsのプログラムメニューからLicense tool for E10A-USB emulatorを選択し対象のデバイスグループのセットアップを行いましたが、E10A-USBを起動すると "firmware is incorrect"と表示されます。


A: 回答

本エラーは、E10A-USB にセットアップされているファームウェアのバージョンとPCにインストールされているエミュレータソフトのファームバージョンが一致していない場合に表示されます。
License tool for E10A-USB emulatorからセットアップするファームは、PCにインストールされているエミュレータソフトのファームバージョンより古い場合があります。

License tool for E10A-USB emulatorからのセットアップではなく、Setup tool for E10A-USB Emulatorから対象のデバイスグループを選択してセットアップを行ってください。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください