Renesas Synergy™

FAQ 106625 : [フラッシュ開発ツールキット V.4] パソコンにRS232Cがありません。USB->RS232Cの変換器を 使用した場合はどうなりますか?

Q: 質問

 [フラッシュ開発ツールキット V.4] パソコンにRS232Cがありません。USB->RS232Cの変換器を 使用した場合はどうなりますか? 


A: 回答

USB→RS232C変換器はパソコン付属のRS-232Cと違いUSBを経由してポートを動かすため、通信制御のタイミングが若干遅くなり、FDTとユーザーシステム間のタイミング調整がうまくいかない場合があります。
そのため、弊社では、RS-232Cが付属されているパソコンをご使用頂くか、USBでパソコンと接続可能なE8aエミュレータ[R0E00008AKCE00])のご使用を推奨しています。 E8aエミュレータを使用して書き込み可能なマイコンは 対象デバイス一覧をご確認ください。

 

適用製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください