Renesas Synergy™

FAQ 105342 : CCRのVフラグの変化は、データサイズによって異なりますか?

Vフラグは符号付き算術演算の結果の桁あふれを検出して変化します。この動作は、データのサイズによらず同様ですが、フラグの変化するタイミングが異なります。
バイトサイズ:H'7Fより大きい、またはH'80より小さい値になったとき。
ワードサイズ:H'7FFFより大きい、またはH'8000より小さい値になったとき。
ロングワードサイズ:H'7FFFFFFFより大きい、またはH'80000000より小さい値になったとき。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください