Renesas Synergy™

FAQ 1008112 : const変数は、デフォルトで.constセクションに配置されるのですか?

回答

はい。
V2.30以降のバージョンでは、デフォルトで.constセクションに配置されます。

-Xsconstオプションを使用すれば、.sconstセクションへの配置も可能になります。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください