Renesas Synergy™

FAQ 1008110 : プログラム作成中にスタックをどのくらい使っているのかを把握できますか?

回答

Cソース・プログラムであれば、 スタックについては、スタック見積りツール(stack850)を使って計測できます。

 
stack850は、CA850 V2.50以上にパッケージされています。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください