FAQ 104853 : マイコンのライト信号が1本しかないのですが、 M66592の2本のライト信号(WR0_N,WR1_N)には どのように接続すればよいでしょうか?

マイコンのライト信号を、M66592の2本のライト信号
(WR0_N,WR1_N)に接続してください。

尚、FIFOバッファへ奇数バイトの書き込みを行う場合は、
MBWビットでバス幅を8ビットに設定して下さい。

#対象デバイス:M66291,M66591,M66592,M66596,R8A66597

※デバイスにより、信号名などが異なりますので、
 詳細は、データシートの該当箇所を参照ください。

適用製品

M66596, R8A66597
M66291
M66591
M66592
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください