FAQ 103245 : USBを使用しない場合のUSB関係の端子の処理を教えてください。

USBを使用しない場合のUSB関係の端子の処理は下記のようにしてください。

USPND : open

VBUS : input Low (Pull-Down R)

UBPMN : input Low or High (Pull-Down/Up R)

DrVCC : input 3.3V Vcc

DrVSS : input GND

PLLVCC: input 3.3V Vcc

PLLVSS: input GND

USD+ : open

USD- : open

適用製品

H8S/2215
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください