Renesas Synergy™

FAQ 106484 : 「AutoUpdate設定」ダイアログの「プロキシ設定」ボタンがグレー表示となります。できません(設定を行なうことができません)。

Q: 質問

High-performance Embedded Workshopのオートアップデートを使用したいのですが、「AutoUpdate設定」ダイアログの「プロキシ設定」ボタンがグレー表示となっており押すことができません(設定を行なうことができません)。


A: 回答

以下の方法により、オートアップデート環境の再構築を行ってください。

  1. 現在のオートアップデートをアンインストールしてください。
  2. PCを再起動してください。
  3. ダウンロードサイトよりオートアップデートをダウンロード、再インストールを行ってください。
  4. オートアップデートを起動してください。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
Auto Update Utility
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください