Renesas Synergy™

FAQ 106483 : リンク時にL3430エラーが発生します。

Q: 質問

リンク時にL3430エラーが発生します。


A: 回答

L3430エラーは、無償評価版コンパイラパッケージをインストール後61日以上が経過し、 かつリンクサイズが無償評価版の制限サイズを超えた場合に表示されるメッセージです。
無償評価版をインストールしなおしても試用期限の延長はできません。初回インストール時点からの日数カウントとなります。
評価版ソフトウェアごとの試用期間については 評価版ソフトウェアをご参照ください。

製品をご購入されているにも関わらずL3430エラーが発生する場合、間違って無償評価版コンパイラパッケージを上書きしている可能性があります。以下をご確認ください。

確認事項1:

製品版コンパイラパッケージのアップデートプログラムと間違って、無償評価版コンパイラパッケージをダウンロード、インストールしていないでしょうか。
対処方法:
ダウンロードサイトより製品版のアップデートプログラムをダウンロード後、上書きインストールを行ってください。

確認事項2:

プロジェクト構築時、お持ちの製品版コンパイラのリビジョンではなく、無償評価版コンパイラパッケージのリビジョンを 指定していないでしょうか。
(無償評価版のリビジョンが新しい場合、プロジェクト構築時にデフォルトで新しいリビジョンが指定され、無償評価版コンパイラを指定してしまう場合があります。)
対処方法:
製品版のツールチェインを用いてプロジェクトの構築を行ってください。

 

適用製品

評価版ソフトウェアツール
統合開発環境High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください