Renesas Synergy™

FAQ 106429 : RTE命令での割り込み復帰時、プログラムが暴走してしまいます。

RTE命令の直後に、誤動作の要因となる命令が配置していないかを確認してください。

RTE命令は遅延分岐命令ですので、本命令の直後の命令を先に実行してから、分岐します。

適用製品

SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7065
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください