Renesas Synergy™

FAQ 106482 : High-performance Embedded Workshopが自動生成する*.hws,*.hwp,*.tws、そのほかのファイルについて教えてください。

Q: 質問

High-performance Embedded Workshopが自動生成する*.hws,*.hwp,*.tws、そのほかのファイルについて教えてください。 また、これらのファイルは編集などを行っても良いのでしょうか?


A: 回答

High-performance Embedded Workshopの生成するファイルを編集・削除した場合、動作の保証はいたしかねます。
もし編集などを行われている場合には、ワークスペースを作り直してください。

ファイルの概要を以下に記します。これらのファイルの仕様詳細は公開しておりません。

[ワークスペースディレクトリ]
.hbp: ワークスペースのビルド時のツール情報
.hws: ワークスペース情報ファイル(全体)
.tws: ワークスペース情報ファイル(開いた状態)

[プロジェクトディレクトリ]
.hsf: セッション情報ファイル
.hwp: プロジェクト情報ファイル(全体)
.nav: プロジェクトのナビゲーション情報ファイル
.pgs: プロジェクト構築時の情報ファイル
.tps: プロジェクトの構成情報(コンフィグレーション/セッション等)

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください