Renesas Synergy™

FAQ 1002675 : 連続11ビットのリセッシブを 128回検出した場合送信を自動で再開できるでしょうか? 初期化が必要なのでしょうか?

初期化は必要ありません。 連続11ビットのリセッシブを 128回検出した場合にはエラー・アクティブ状態となり、送受可能な状態となります。

適用製品

UPD78070xAY
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください