Renesas Synergy™

FAQ 1008097 : スタート・アップ・モジュールのサンプルはありますか?

回答

サンプルのソース・コード(crtN.s、crtE.s)とオブジェクト(crtN.o、crtE.o)をレジスタ・モードごとに提供しています。

インストール・ディレクトリ\lib850\rxx\crtN.s(o)
インストール・ディレクトリ\lib850\rxx\crtE.s(o)

ターゲット・デバイスがV850である場合 crNn.s(o) を、ターゲット・デバイスがV850Eである場合 crtE.s(o)を使用します。


サンプルを参考にして、各ターゲット・システムにあわせてカスタマイズして利用してください。
その場合、提供時のソース・コードは保存しておくことを推奨します。


PM+ 使用時にスタート・アップ・モジュールを指定するには、 ワークスペース新規作成時/新規プロジェクト作成時の[スタート・アップ・ファイルの指定]で、 次から選択します。

  • サンプルをコピーして使用する
  • 既存のファイルを使用する
  • 既存のファイルをコピーして使用する
  • 指定しない

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください