Renesas Synergy™

FAQ 105922 : SH-2において、WDTOVF端子の処理をするうえで注意すべき点はありますか?

(1)ウォッチドックタイマーオーバーフロー信号出力端子はプルアップ(またはオープンに)して下さい。

(2)プルダウンしてお使いになる場合は、1MΩ以上の抵抗でプルダウンしてご使用下さい。上記を守られなかった場合、LSIが誤動作する可能性がありますので、注意してください。

適用製品

SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください