Renesas Synergy™

FAQ 106477 : 次のデバイスはE10A-USBで使用できるでしょうか。

Q: 質問

以下のデバイスはE10A-USBで使用できるでしょうか。

H8S/2364F, H8S/2362F, H8S/2361F, H8S/2360F, H8S/2374RF, H8S/2374F, H8S/2372RF, H8S/2372F, H8S/2371RF, H8S/2371F, H8S/2370F, H8S/2370RF


A: 回答

H8S/2364F, H8S/2362F, H8S/2361F, H8S/2360F
H8S/2374RF, H8S/2374F, H8S/2372RF, H8S/2372F
H8S/2371RF, H8S/2371F, H8S/2370F, H8S/2370RFはE10A-USBで使用可能です。

デバイス名を以下の設定でご使用ください。ただし、本来の内蔵ROM容量を超えるプログラムをダウンロードしてもエラーなどの表示はされませんのでご注意ください。

使用デバイス選択デバイス
H8S/2364F, H8S/2362F, H8S/2361F, H8S/2360F H8S/2368F
H8S/2374RF, H8S/2372RF, H8S/2371RF, H8S/2370RF H8S/2378RF
H8S/2374F, H8S/2372F, H8S/2371F, H8S/2370F H8S/2378F

 

適用製品

E10A-USB

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください