Renesas Synergy™

FAQ 1008090 : 外部ROM内に配置されているプログラムを内蔵RAMにコピーして、内蔵RAMにてプログラムを実行できますか?

回答

リンク時とコピー後で、 各セクションと各シンボル(TP.EP.GP)の相対値を 壊さなければ問題ありません。

コピーされるものと、されないものが存在するので、注意してください。

リセット後に、内蔵RAMにコピーして、 そのプログラムが変更されないのであれば、 ROM化の機能を使用したほうが 簡単に実現はできます。

romp850でtextセクションをパッキング対象にすることが 可能です。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください