Renesas Synergy™

FAQ 105146 : RTC未使用時の注意事項はありますか?

 RTC未使用時は、IRQ、IRL、PINT、内蔵周辺機能の各割り込みによるスタンバイモード(ソフトウェアスタンバイモード)の解除ができません。
 RTC未使用時は、NMIまたはリセットによりスタンバイモード(ソフトウェアスタンバイモード)の解除を行ってください。
 詳細は、各製品のハードウェアマニュアル「低消費電力モード」の章を参照してください。

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
SH7710
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください