Renesas Synergy™

FAQ 106368 : [High-performance Embedded Workshop V.4] バージョン管理ツール(構成管理ツール)を使用してプロジェクトファイルの管理を行いたい

Q: 質問

[High-performance Embedded Workshop V.4] バージョン管理ツール(構成管理ツール)を使用してプロジェクトファイルの管理を行おうと思います。どのプロジェクトファイルを管理すれば良いのか教えてください。


A: 回答

以下のファイルを管理対象とすることを推奨します。

  • ソースファイル(C,C++ソースファイル、ヘッダファイル、アセンブリ言語ファイル等)
  • HEWワークスペースファイル(*.hwsファイル)
  • HEWプロジェクトファイル(*.hwpファイル)
  • バージョン管理用ファイル(*.hvcファイル)

※High-performance Embedded Workshop V.4.01.01以降へのアップグレードを推奨いたします。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください