Renesas Synergy™

FAQ 106110 : E10A-USBのWriting flash memoryモードでのsum値の計算方法を教えてください。

Q: 質問

E10A-USBのWriting flash memoryモードでのsum値の計算方法を教えてください。


A: 回答

E10A-USBのWriting flash memoryモードでプログラムを内蔵フラッシュメモリへダウンロードしたときに表示されるsum値は以下のように計算されます。

マイコンの持つ全ての内蔵フラッシュメモリ領域(内部RAMや予約領域は計算の対象にはなりません。)のデータをバイト単位で加算し、4バイトで表示します。

Writing flash memoryモードでは、E10A-USB接続時に全ての内蔵フラッシュメモリ領域をクリアしますので、ダウンロード時にデータの配置されていない領域は、そのフラッシュメモリの初期値0xffとなります。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください