Renesas Synergy™

FAQ 106078 : プログラムの性能向上のため、オプションによるチューニングを行いたい。

Q: 質問

プログラムの性能向上のため、オプションによるチューニングを行いたいと思います。 現在のオプション設定を変えて色々と試したいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか?


A: 回答

現在のビルドコンフィグレーションをベースに、新規コンフィグレーションを複数作成して評価を行ってください。
複数コンフィグレーションのビルド結果は、別々のフォルダへ生成されますので、複数コンフィグレーションによる チューニング結果を比較しながら評価を行うことができます。

"Debug"コンフィグレーションから"Debug1"コンフィグレーションを作成する例を説明します。

  1. ワークスペースを開き、"ビルド"→"ビルドの構成"を選択してください
  2. "ビルドコンフィグレーション"ダイアログが表示されます。"追加"ボタンを押してください
  3. "コンフィグレーションの追加"ダイアログで、"コンフィグレーション名"に"Debug1"を、"ベースコンフィグレーション"に"Debug"を指定して、OKボタンを押してください。
  4. "ビルドコンフィグレーション"ダイアログを閉じてください。
    次回ビルド時、"Debug1"コンフィグレーションを選択し、ビルドを行ってください。

本項は、High-performance Embedded Workshop4 ユーザーズマニュアル 2.6にも記載されていますので、ご参照ください。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください