Renesas Synergy™

FAQ 1010597 : UPA1744TP-E1-AZの代替・相当品は何ですか?

UPA1744TPの相当品としてRJK1054DPB がございます。パッケージが異なります(5ピン LFPAK). 。相当品の特性は、完全互換ではございません。
ご使用にあたりましては、十分にご評価ください。

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください