Renesas Synergy™

FAQ 105966 : stk30において、スタック使用量の計算を開始する関数にstatic関数を指定するにはどうすればいいですか?

Q: 質問

stk30において、スタック使用量の計算を開始する関数にstatic関数を指定するにはどうすればいいですか?


A: 回答

stk30では、スタック使用量の計算を開始する関数にstatic関数を指定することはできません。

次の方法でstatic関数からスタック使用量の計算を開始することもできますが、同一名の関数が存在する場合はスタック使用量の計算ができません。

  • "**.stk" ファイルの "STATIC FUNCTION" を "FUNCTION" に書き換えてから、スタック使用量の計算を開始する関数名を"-e"オプションで指定してstk30を実行します。

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください