FAQ 1009902 : アシンクロナスSRAMの書込みシーケンスで、通常CS#及びWE#の制御で書込みを行ないますが、CS#、WE#を書込み状態(“Low”)でアドレスを変化させるとどうなりますか?

データシートで規定しています通り、アドレスセットアップ時間及びライトリカバリー時間を0ns以上取って頂く必要がございます。この規定に違反致します と、誤書込みを引き起こす可能性がありますので、書込みサイクル中(CS#、WE#をアクティブ状態)にアドレス信号変化は行なわないようにお願い致しま す。

適用製品

Asynchronous SRAM
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください